This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:灌电流/拉电流

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS53317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950237/tps51200-sink-source-current

器件型号:TPS51200
主题中讨论的其他器件: TPS53317

大家好、团队、

我对 TPS51200有疑问。

TPS51200和标准 DCDC 之间的区别在于 TPS51200将始终改变灌电流和拉电流。

对吗? 或者两个器件之间是否存在任何具体差异?

如果 TPS51200将始终改变灌电   流和拉电流、TPS51200如何决定灌电流和拉电流? 它是否始终监控 DDR 的状态?

谢谢你。

此致、

Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS51200的应用是 VTT 终端器。 负载有时可以拉电流、在这种情况下、输出电压会升高、从而导致 TPS51200灌电流。  

    如果在 FCCM 模式下运行、开关降压转换器也可以灌入电流。 我们还有另一个器件(TPS53317)也具有此功能。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    感谢你的答复。

    但很抱歉、我不熟悉 DDR 电源。

    DDR 电源需要提供两个电压电源、例如 VDDQ 和 VTT。  

    TPS51200如何验证它是灌电流还是拉电流?

    谢谢你。

    此致、

    Kevin Shin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    TPS51200仅提供 VTT。 当输出电压高于基准电压时、TPS51200将灌入电流。 当 Vout 低于基准电压时、TPS51200将拉电流。 您可以从以下典型负载调节图中看出、基准电压典型值为600mV。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、

    TPS51200通过比较输出电压与基准电压来控制灌电流/拉电流。

    我理解您刚才提到的内容。

    但我看不到任何图片。 可以再附加吗?

    谢谢你。

    此致、

    Kevin Shin