This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:小型化审查

Guru**** 2586295 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611, LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949583/lm2611-miniaturization-review

器件型号:LM2611
主题中讨论的其他器件: LM2664

您好、先生、

对于–1203 LM2611演示板、

在 Vin5V、VOUT-5V、Iout≦300mA 的条件下、此 EVM 使用 CR32-220 (Sumida)的电感器。

https://www.ti.com/lit/ug/snva041b/snva041b.pdf?ts=1603170693055&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLM2611EVAL

CR32-220过大、占用了大量 PCB 空间。

在我的电路中、Iout 为1mA、我是否可以在本例中使用小型芯片电感器?

是否有任何限制?

例如 、直流电流、直流电阻、其他参数等。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖。  是的、您可以使用更小的电感器、但为了保持 CCM 或接近 CCM、电感应更大。   

    但是、对于您的功率级别、为什么不考虑 LM2664等电荷泵以实现更便宜的解决方案?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的建议,我将回顾  LM2664 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Youhao、

    感谢你的答复。

    为了缩小电感器尺寸、 是否需要直流电流、直流电阻的参数或其他参数。

    我可以放松哪个值范围?

    这方面有任何规范吗?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    等待您的反馈以进行进一步询问。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关键参数是电感器的饱和电流 Isat。  操作电感器时、切勿超过其饱和电流、否则可能导致损坏。  

    RDC 只是一个损耗问题、而您的电流非常小、因此不会引起问题。  

    希望这能澄清。  

    谢谢、

    Youhao