This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54627:TPS54627上电

Guru**** 2507535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940711/tps54627-tps54627-power-up

器件型号:TPS54627

你好

   对于当前的 PCBA、我已为 CPU 使用 TPS54627和 MPS 的直流/直流芯片供电、但在设计之前未考虑上电序列。

根据 CPU 的数据表、TPS54627的输出必须先于 MPS 的输出、但 MPS 芯片无法调整输出时间(没有 SS 引脚、EN 引脚固定为 Vin)、因此、我想这样做  

使 TPS54627的输出尽可能快、我想更改 TPS54627 SS 引脚的电容器、  电容值是否有任何限制?

例如、将 C392从8200pf 更改为100pf、或更小。

请给我你的建议

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您计划使用的值太小、最大的问题是短 ss 时间会触发大浪涌、从而导致 OC 发生。 您可以在电路板上尝试、并检查电感器电流和 Vout。

    此外、我还将检查是否有 EVM 可用于检查。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      感谢您的回复、我已接受您的建议、在我降低 SS 电容器的值后测试了输出波形、但是我看不到与之前有什么区别、电容范围是否合理? 谢谢!

     期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您尝试了什么价值?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      是否可以确认您尝试的值? 如果问题已经解决、您能告诉我们吗?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

       很抱歉耽误了时间、今天我忙于其他项目、我已经尝试了4700pF、1500pF、680pF、与8200pF 没有什么不同、测试结果如下:

    如果我选择这些值,芯片能否稳定工作?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于不同的 CSS、应看到不同的软启动时间、您可以按均衡1进行校准。

    随附图片在 EVM 上进行了8200p/4700p/680p 测试、软启动时间约为1.2ms/760us/110us、这表示 CSS 更小、软启动时间更短。

    您需要检查 Vout 是否可以在软启动时间短的情况下以满载正常启动、因为较短的软启动时间可能会在启动期间触发 OC。 如果可以正常启动、则可以使用。

    裕昌

    EVM 测试是 Vout 而不是 VCC、Vout 是1.05V。