This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:使能引脚

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940853/lm7480-q1-enable-pin

器件型号:LM7480-Q1

您好!  

我想更好地了解 EN/UVLO 引脚连接。  

在第3页、数据表显示"连接到 VS 引脚以实现始终开启运行"、但在第10页、"对于始终开启运行、请将 EN/UVLO 引脚连接到 A"

在原理图中、参考 SLVUBU3–2020年4月连接到 A  

问题1:两个连接之间的差异仅是寄生二极管(MOS 内部)、还是有其他问题?  

我有一个24V 的应用程序,始终读取  SLVUBU3 ,我们必须将 D1除以,然后添加 D3和 D4。

D3钳位电压为 93.6V、将 EN 连接到可能会损坏器件(ABS 70V、最大65V)。 我弄错了吗? 由于 MOS 内部的寄生二极管、我们具有将其连接到 VS 的相同电压

Q2:在这两种情况下、我都认为我们有损坏器件的风险、我错过了什么?

我们要提前感谢您的帮助

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    对拖延表示歉意。 由于我们内部团队成员的角色和职责发生变化、我们错过了这一主题。

    A1)在共漏极配置中(根据 SLVUBU3)、 对于常开运行、EN/UVLO 引脚可 连接到 A VS 引脚、因为它们因二极管压降而异(在 MOS 内部)。

    A2) SLVUBU3配置适用于仅查看抑制负载突降事件(~60V)的系统。 二极管 SMBJ58A 能够有效钳制小能量脉冲 ISO 7637-2脉冲3b、器件的绝对最大额定值为70V。

    如果您的设计目标是处理未抑制的负载突降、请考虑通用源配置。

    此致、Rakesh