This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38798:需要最小 Iout?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899758/lp38798-minimum-iout-required

器件型号:LP38798
主题中讨论的其他器件:LP5907

此器件是否有任何最小电流输出要求? 我在数据表中看不到对此进行了专门讨论。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好邓肯、  

    我已查看数据表。 数据表未指定器件工作所需的最小负载电流、但产品规格表和特性曲线都是在大于10mA 的电流下绘制的。 如果您的负载电流高于10mA、您应该会觉得很好;否则、要实现数据表性能、您需要消耗额外的功率、以使负载电流至少为10mA。  

    此致、  

    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    感谢您的快速响应。 在正常使用中、我们将始终高于10mA (更类似于100mA 或更高)阈值、这样就可以了。 在某些情况下、外部负载不会连接、因此我们只需确保这不是问题。 如果没有连接负载、我们实际上并不太关心输出性能、但希望确保这对于 LP38978来说不是问题。 这种情况听起来应该是可以的。

    谢谢-邓肯

    PS -对于 LP5907输入电压余量,我更喜欢这个答案:)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LOL、谢谢。 由于您的稳定负载条件高于10mA、因此它应该正常。 感谢您对 LP5907的反馈;如果您有任何疑问或其他问题、请随时联系我。