This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:无论反馈如何、都无法更改输出电压

Guru**** 2503515 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/895427/lm25576-unable-to-change-output-voltage-regardless-of-feedback

器件型号:LM25576

您好!

我正在尝试调节连接的 LM25576电路的输出电压。 它在+/-16V 电压下运行、并升压至高电压、但稳压器主输出需要为12V

遗憾的是、无论我更改多少反馈分压器、输出都固定在5.6-5.9V 左右。 e2e.ti.com/.../HV-SMPS0.4.pdf

我是否做过愚蠢的事?

提前感谢

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好像在尝试使用 LM25576作为反相降压升压转换器将+16V 转换为-16V;对吗?

    开关上还有某种电荷泵。

    FB 分压器设置为提供6.95V=1.22*(1+4.7K/1k)的输出

    您将需要16V=1.22 (1+12.1K/1k)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、原理图的标签不是很好。

    该稳压器以-16V 为基准、因此我尝试从+16V (+12V 以-16V 为基准)获取-4V。 附加的是我以前用于提供6V 输出的原始设计、但只是想增加这个值。 开关上的电路为管道生成一个 HV 1mA 电源。

    然而、无论我在电路中放置什么反馈电阻器、稳压器输出始终在5.5-6V 左右。 我尝试了高达20K 的值、没有变化。

    我想、如果拓扑基本没有什么问题、我必须在构建或 PCB 方面做一些错误...?

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会使用 TI 网站上的计算器工具再次检查您的值。   

    并检查 PCB 布局。

    如果仍有问题、您可以暂时断开电荷泵并查看其是否发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    由于不活动、我正在关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的构建出现了问题。 我使用了1000uF 电容、而不是我计划将470uF 电容作为稳压器的初始负载。

    我检查了数据表、没有看到任何有关最大负载电容的信息、我错过了吗?

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的更新。

    我不认为数据表中明确规定了最大输出电容。

    但是、对于大多数直流/直流转换器而言、1000uF 的电容有点大。

    谢谢