This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610EVM:如何选择 D1?

Guru**** 2391175 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899830/bq24610evm-how-to-choose-d1

器件型号:BQ24610EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24610

大家好、

您能否建议如何选择具有最大1.05A 充电电流的 D1、持续3秒?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

     在选择自举二极管时、充电电流和输出电压无关紧要  

    对于 D1自举二极管、请选择具有以下特性的二极管:

    • 额定直流阻断电压高于电源电压(VCC)、但有一定的裕量。 您需要考虑系统中的振铃、当 HSFET 导通时会看到振铃、因为当 HSFET (Q3)导通时、自举二极管将反向偏置以防止反向放电至 REGN。 对于 EVM、由于 BQ24610的额定输入电压为28V (建议的最大工作输入电压)、因此使用了直流阻断电压为40V 的 D1二极管。
    • 使用 sckotky 二极管
      • 二极管导通损耗和反向恢复损耗都会影响栅极驱动器的总损耗、在计算栅极驱动器 IC 功率耗散时必须考虑这些损耗。
        • 选择具有低正向电压的二极管以降低导通损耗(肖特基具有较低的正向压降)
        • 肖特基二极管可提供快速恢复时间。 这意味着存储的少量电荷可用于高速开关应用。
    • 流经自举二极管的峰值电流是 LSFET 导通时的电流、REGN 对自举电容器充电、由 IPEAK = Cboot * dV/dt 给出
      • Cboot = 0.1uF
      • dV = 6V (REGN 正在为自举电容器充电)
      • DT =开关频率  
      • 您可以选择一个自举二极管、其正向额定电流大约大于此理想峰值电流计算值。 D1使用480mA 正向电流额定值、这很好。