This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800:误差放大器电流限制范围- 0.9V 至1.1V?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/900058/ucc2800-error-amplifier-current-limit-range---0-9v-to-1-1v

器件型号:UCC2800

你好。  我看到 CS 引脚的电流限制工作范围为0.9V 至1.1V、但这相当于最终产品中的负载电流范围较大。  我缺少什么吗?  如果没有、是否有更严格的容差芯片可以更好地限制范围?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    CS 引脚的最大振幅为1V;在此电压下、控制器将开始电流限制。 0.9V 和1.1V 是包含以下因素的值:-55deg 至125deg 的温度展宽、单位间的变化、内部比较器上的一些迟滞等

    希望这能回答你的问题。

    此致、

    区域