This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:针对 AM3352 RTC 特性禁用模式的推荐连接

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898025/tps65910-the-recommended-connection-for-am3352-rtc-feature-disabled-mode

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:AM3352

大家好、

 

您是否会告诉我 AM3352 RTC 功能禁用模式的建议连接?

器件如下所示。

AM3352BZCZ60

TPS65910AA1RSL

 

我检查了以下文档。 但我无法与 AM335x RTC 相关的引脚连接,也无法与 TPS65910AA1连接以启用 RTC 功能模式。

适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/swcu093f/swcu093f.pdf

AM335x 原理图检查清单

www.ti.com/.../sprabn2a.pdf

TPS65910x 原理图检查清单

www.ti.com/.../swca139b.pdf

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuerbis、

    当不使用 RTC 时、 TPS65910原理图检查清单 说明了如何端接 PMIC 的引脚。

    • OSC32KIN = GND (内部 RC 接线)
    • OSC32KOUT =悬空  (内部 RC 接线)
    • VRRTC = µF 2.2 μ F 滤波电容(不能保持 NC)
    • GPIO_CKSYNC =悬空
    • CLK32KOUT =悬空

    我无法告诉您如何使用 TPS65910x 将 AM3352线缆连接到 RTC 禁用、因此我需要将此帖子重新分配给 Sitara 处理器团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 AM335x 侧、所需的连接列在 AM335x 原理图检查清单(http://www.ti.com/lit/an/sprabn2a/sprabn2a.pdf)第2.14节、表2和第2.14.1节中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

     

    使用的 AM335x 原理图检查清单中有针对 RTC 的第2.14节、表2和第2.14.1节。 但在最新版本中删除了它。 所以我遇到了问题

    请告诉我应该参考哪一个文档吗?

     

    谢谢、此致、

    Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

     

    您对此有任何更新吗?

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis