This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:启动电路有问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899867/lm5023-problem-with-startup-circuit

器件型号:LM5023
主题中讨论的其他器件: UCC24612

您好!

我有一个 ACDC 转换器、它将 LM5023用作反激式控制器、并将 UCC24612用作次级整流器。

尽管反激式控制器提供所需的电压、但其栅极驱动器(OUT 引脚)和软启动引脚似乎都未按预期工作–它们始终处于低电平。

在启动时、电路似乎在过载 情况下运行、因为 VSD 引脚会间歇性地控制 VCC 电容器的充电(12.5V)和放电(7.5V)、如所附图像中所示、这使我相信内部逻辑实际上正常工作。

 相同的行为会在两个不同的样本中重复发生、因此我假设这是一个系统误差、并且由于原理图与参考设计1非常相似、我想知道是什么出错了。

随附原理图和测量结果。

感谢您的任何帮助。

e2e.ti.com/.../ACDC_5F00_Schematic_5F00_V1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5023具有 OVP 和 OCP 保护。  如果其中任一触发、器件将循环打开和关闭 VCC。  您可能看不到栅极驱动脉冲、因为您的分辨率不够高。

    当 VS 约为3V 时、辅助绕组将触发、OVP 跳闸。  如果 Aux ping 上的振铃过多、则会触发 OVP。  这种情况在反激式传输能量时的任何时候都可能发生。  如果在输出整流器上放置缓冲器、将有助于解决此问题。

     UCC24612的评估模块具有 用户指南、其中介绍了如何在第7节中为此目的设置 RC 缓冲器。  用户指南可在以下链接中找到。  http://www.ti.com/lit/ug/sluubp3/sluubp3.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现了这个问题、它实际上与欠压关断电路有关、这会影响软启动。 现在、电路板至少正在启动。

    谢谢、

    维克多