This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515AHV-Q1:与 TPS92515HV-Q1的差异

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HV-Q1, TPS92515AHV-Q1, TPS92515HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899800/tps92515ahv-q1-difference-with-tps92515hv-q1

器件型号:TPS92515AHV-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515HV-Q1TPS92515HV

您好!

我收到了客户的请求,建议为汽车雾灯驱动器提供解决方案,该解决方案由24V 电池、输出电流为1.1A 的4*LED 供电。

我正在考虑定位 TPS92515HV-Q1或 TPS92515AHV-Q1、您能不能让我了解差异以及对客户设计的影响是什么?

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    TPS92515HV 具有接通校准功能、可使电流调节设定点更加精确。  其缺点是在上电期间、在接近5mV 阈值的某些器件上、它可以设置为一个或另一个电流、基本上是在开启校准中有一点变化。  这将导致电流感应调节点发生5mV 变化。  在满电流下、这一点相当微不足道。  如果进行深度模拟调光、则在电源循环期间会变得很明显。

    TPS92515AHV 移除此校准电路、因此它将始终在同一设定点上加电。  由于该器件在开通期间未校准、因此我们将降低该器件的设定点精度。  其优势在于低调光、虽然不是那么精确、但在下电上电期间不会改变。  查看数据表中两个器件之间的调节精度。

    这取决于他们的设计偏好。  优点是两者的布局相同、因此它们都可以进行测试。  请注意、在加电期间位变化是 IC 运行在开启期间几乎位变化的器件的一小部分、大多数器件不会这样做。

    此致、