This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z110支持错误的电池容量!

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945525/bq34z100-g1-support-the-wrong-battery-capacity-with-bq34z110

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z110BQ34Z1004213446044304428

尊敬的德州仪器(TI)支持者:

我叫 Chien、BQ34z110产品有一些问题、问题代码:电池容量错误!

我的应用是铅酸电池组(24V 75Ah):2个电池(12V 75Ah)。

当 I 放电从100%容量(剩余容量/完全充电容量:6940/6940;电压:26.4V)时、电流为3A、直到电量耗尽(电压:20.2V)。 让电池放松下来、然后我读取 bq34z110 (电压22.4V、剩余电量/完全充电容量:3147/6941;SOC:46%)。 然后我复位 BQ34z110 (断电和打开)、然后我再次读取 bq34z110 (电压22.4V、剩余电量/完全充电容量:77/6952;SOC:12%)。 完全可用容量:7316mAh。
当我为电池充电时、也会发生同样的情况。

我还更改了化学 ID (电池铅酸的8 ID)、但情况相同。

我的配置:
+Qmax 电池0:7500mAh (换算 x10)
设计电池容量:7500mAh
+设计单元能源:1500 mWh
设计电池电压:2000mV。
+严重单元格数:12.
+设计能源比例:10.
+I 校准电压和电流(=实际电流/10)。

2问题:为什么会出现计算错误? 当我复位 bq34z110时、数据发生了很大变化。

我想知道如何计算满充电容量(6940mAh)和满可用容量(7316mAh)。 为什么不是7500、是因为电池寿命?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chien、

    如果在放电或充电期间执行下电上电、监测计将无法在同一位置拾取、因为 RAM 将丢失。 当电量监测计再次通电时、它将获取"OCV"读数、如果电压仍在从放电状态恢复、它将认为电池的充电量低于实际充电量、这似乎正在您的应用中发生。

    FCC 使用温度和放电率等多个参数计算得出、如果您降低温度并增加放电率、FCC 应根据这些变化的条件进行下降和调整。 SoC = RemCap/FCC

    此致、

    Wyatt Keller