This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:在为不同模式选择组件值时需要帮助

Guru**** 2562770 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899770/ucc28070a-need-help-selecting-component-values-for-different-modes

主题中讨论的其他器件:UCC28070

编辑以删除机密信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    UCC28070不能由直流电运行。 在交流线路过零期间、UCC28070更新其 QVFF 表、VINAC 引脚变为0V。 当由直流电源供电时、QVFF 表不会更新、控制器将无法正常运行。

    一些客户成功地使用了直流 UCC28070、但它需要一个外部电路来定期将 VINAC 引脚拉至接地、以触发 QVFF 表的更新。

    输入电压和输出电压感测链必须在两种模式之间动态切换。 我建议您运行 Excel 设计计算器来查看升压电感器值的接近程度。 TI 功率级设计器工具还可用于从功率级的角度比较两种运行模式。

    此致

    Peter