This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2359:有关电流限制计时器的问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899892/tps2359-a-question-about-current-limit-timer

器件型号:TPS2359

大家好、

我的客户在其系统中广泛使用 TPS2359。 当 Vgs 低于6V 时、llimit 为8A、故障计时器为5.4mS。

我客户的问题是:如果我在输出上施加10A 5ms 和0A 5ms 方波负载、TPS2359将不再保护 MOS。 因为当10A 使 Vgs 下降5ms 时、它在计时器终止之前下降到0A。 然后计时器释放到0ms。 即将到来的5ms 0A 不足以使 MOS 散热。 因此、MOS 会积聚热量、直到损坏。 请参阅下面的、了解波形的外观。

您能否告诉我寄存器中是否有指示 TPS2359已开始电流限制的状态位?  

从硬件的角度来看、您知道是否可以采取一些权变措施来保护 MOS 免受过热的影响吗?  

谢谢!

-文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    更短的故障时间可减少故障条件下对导通 FET 施加的应力。 因此 、建议选择足够短的故障时间、以便为下游负载和大容量电容器充电。

    遗憾的是、仅在 故障计时器耗尽且通道关闭后才报告故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    较短的计时器将无法启动。 他们已经尝试了。 根据具体情况、我们是否有一种硬件方法来缓解这种极端情况下的热应力?

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    这里的一种选择是使用另一个具有更好 SOA 的 FET 替换 FET。 大多数 FET 都是引脚对引脚的。