This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:软启动时间与放大器;放电功能

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899457/tps54302-soft-start-time-discharge-function

器件型号:TPS54302

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

如果您的团队有此信息、您能否告诉我软启动的最小/最大规格?

此外、我还想确认放电时间。

该器件没有放电功能、放电时间会根据负载而变化。

我的理解是否正确?

感谢您的支持。

此致、

小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Kazuki、

    软启动时间变化如下所示。 该器件没有放电功能、因此放电时间取决于输出电容和负载。

    温度 最小 平均 最大
    25 4.16. 4.78 5.47.
    85. 4.47. 5.03 5.86
    125. 4.66 5.31. 6.30.
    -40 3.90 4.63. 5.39.
    150 4.90 5.54. 6.47.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您提供 SS 时间。

    该测量值还是仿真值?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    这些是具有三个批次器件的 ATE 字符数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan - San、

    明白。

    感谢您的支持!

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    抱歉、我认为此案例已关闭、但您能否告诉我以下3个问题、这是客户的其他问题?

    1:ATE 输入电压设置:电压电平和启动正常运行时间(我假设 SS 时间不受输入电压的影响)

    2:SS 时间的定义: 例如、起始点为0V 至端点是输出电压

    3:SS 时间变化角度:温度是 SS 的最主要规格?

    此致、

    小岛上的 Kazuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuki-San、

    1、ATE 数据认为 VIN 为4.5V 至28V、如果输入是固定的、则变化范围应小于上表的范围。

    这是 ATE 数据、而不是基准数据。 在基准测试中、一些降压转换器定义的 Vo 为0-90%、一些降压转换器定义的 Vo 为0-100%。

    3.是的,温度是变化的主要因素。