This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62810-Q1:电源正常

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62810-Q1, LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898480/tps62810-q1-power-good

器件型号:TPS62810-Q1
主题中讨论的其他器件: LM46002

您好!

我知道 PG 仅响应向下调节电压的变化。 因此、如果电压以令人担忧的方式上升、我无法仅通过监控 PG 来了解这一点。 对吧?

我确实看到 IC 具有 UVP 和 OVP 电源正常、因此上述情况可能会出问题?

例如、假设 PGOOD 未受监控、因此无法了解是否一切正常。 如果外部实体强制稳压电压值大于或小于标称电压值、则 IC 是否会继续工作、就好像什么都没有发生、或者会关闭? 显然、由于受到短路保护、如果将输出接地、集成器件将做出响应。 但对于中间值还是高于标称值?

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    如您在 UVP 和 OVP 中所见、如果 VOUT 在 UVP 和 OVP 窗口之间、PG 会将输出电压调节到预期值。

    PG 是一个指示器、在 TPS62810-Q1中提供二进制输出状态。

    如果 VOUT 在 UVP 和 OVP 窗口内调节为预期值、则 Pg=VOUT (请参阅 D/S 的原理图第1页)。

    然后、如果电压如您所述上升到高于 OVP、如果 反馈电压达到 VOUT 的110%(提高典型值)、则 Pg=0。

    如果外部实体强制稳压电压值大于或小于标称电压值。 TPS62810-Q1会尝试调节输出、您需要参阅电流限制部分(数据表中的9.4.4和9.4.5主题)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    好的、谢谢你、Clear。

    不过、假设该引脚未受监控。 在不依赖 PG 信号的情况下、我似乎理解在发生"外部强制"(因此调节不良)的情况下、IC 会继续工作、尝试调节输出。 此时、我们唯一可以依赖的参数是电流、而是过流保护系统。 如果输出接地、很容易猜到保护接管、我们都很安全。 更难理解如果强制输出会发生什么、比如说、标称值的130%。 我知道这也许是一个愚蠢的问题,因为这很不可能发生,但可能不是太多。

    以 LM46002 (我想它具有类似的逻辑)为例、为 USB 主机器件生成5V 电压。 该电压通过连接器带到外部、PGOOD 未连接到 UC 使能端、以防止 USB 上的问题导致一切关闭。 假设有人连接6V... 那么这里会发生什么呢?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我想了解这种130%的输出电压是如何产生的、您是指有人在输出端强制施加电压吗? TPS62810-Q1的行为是怎样的?

    以下应用手册是有关此问题的良好阅读: http://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    然后、您的器件应在 PFM 中使用、以防止输入端的升压行为或使用附加二极管。 是您在这里提出的问题吗?

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    非常感谢您的回答。

    建议的文档很有意思。

    您的解释正确。 问题是"如果有人强制输出电压超过某个阈值、会发生什么情况?"。 除了解决方案之外、我还想了解在这些条件下、如果保持强制 PWM 模式并且没有二极管、IC 会发生什么情况。 但我想说起来并不容易。

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我认为这是在同一应用手册(第6节)中回答的。 禁止降压转换器的 bosst 模式)、前提是在 FPWM 中使用 IC 强制 Vout 超过特定阈值。 那么您的 IC 的运行方式可能像您希望避免的升压转换器。

    电流可能从输出流向输入、并启用 IC、因为电感器将位于该系统的输入端、因此 IC 将开始像升压转换器一样工作。

    这是否能回答您的问题?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian