This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM134:温度稳定的电流源

Guru**** 2510105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM134, LM4051-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899395/lm134-temperature-stabilized-current-source

器件型号:LM134
主题中讨论的其他器件: LM4051-N

您好、先生、

我正在寻找具有以下属性的恒流源:


理想情况下、输出电流在50mA 范围内、但10mA 也可以工作
精度并不重要(100ppm 是足够的)、但电流在温度范围内保持稳定更重要
-工作温度高达125C

此应用通过测量铜电阻的变化来进行电路内温度感测。 电流源会驱动一些有意使用较长的铜线迹、我们会测量较长线迹上的电压。

我正在寻找能够在宽温度范围内提供相对稳定电流的器件。

LM134的输出电流漂移为0.3%/C、或相当于3000ppm/C

我对更接近3或30ppm/C 范围的器件感兴趣、因此25C 和125C 之间的总波动为~3000ppm。

谢谢你

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意使用分立式解决方案?

    LM4051-N 是一款高精度电压基准、可根据 DS 上的图29配置为电流源。 这可以实现比 LM134更高的精度。

    LM4051-N 的总温度波动约为3300ppm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常乐于助人,非常感谢