This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3890:TPS389018 - Vdd 悬空/不可用时的 MR 引脚电压

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899649/tps3890-tps389018---mr-pin-voltage-while-vdd-is-floating-not-available

器件型号:TPS3890

大家好、团队、

如果 MR 引脚获得3.3V 电压而 Vdd 尚未获得3.3V 电压、TPS389018是否有问题?

具体而言、Vdd 和 MR 电压来自两个不同的电源。

MR 在低阻抗(没有上拉电阻器)下获得3.3V 的短时间、而 Vdd 还没有。

通过测量 MR 电流、看起来在3.5V 时只有10uA 的电流流动、因此看起来不错。

尽管如此、TPS389018 ESD 结构尚不清楚、不确定10uA 是否始终为该值而不是更高。

目前、如果在 MR 系列中添加电阻器或二极管、则需要重新设计以避免出现此问题。

  • 您能否确认没有 Vdd 的 MR 上的3.3V 不是问题?
  • 如果需要一个电阻器来限制电流、则必须将电流限制到哪个值?

感谢后续行动、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落时分、

    /MR 应该可以在 Vdd 之前启动。 显然、在 VDD 达到 VDD (min)之前、MR 不会影响复位、但在这种情况下应该有不大的灌电流。 但是、据我所知、这种情况并未由我们的团队进行测试、因此我会要求客户在运行期间验证每个引脚上的电流。 由于 MR 不需要上拉电阻器、因此在这种情况下也不应该使用。
    如果您有其他想法、请告诉我。

    谢谢、
    Abhinav。