This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:Fusion Digital Power Designer 工具中的 TPS65400 VREF 配置

Guru**** 2532810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899681/tps65400-tps65400-vref-configuration-in-fusion-digital-power-designer-tool

器件型号:TPS65400
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

我们的客户在以下方面遇到问题、无法使用 Fusion Digital Power Designer 工具在 hid 客户电路板中配置器件 TPS65400稳压器的默认 Vref 电压  
其中一个设计板上使用的 TPS65400RGZR IC 读取的 I2C 地址错误、电阻值为82KOhm。

默认 Vref 电压为1.355V、而不是0.8V。 我曾尝试将 IC 编程为默认值、但没有使用、尽管工具融合数字电源设计器工具说已成功存储到 NVM 中。

以下是客户为配置 TPS65400 VREF 所做的工作:
- 连接器件,该工具可识别具有正确 I2C 地址的器件
- 然后客户单击选项-单击以配置器件 、然后将写保护模式更改为0x00
- 将 Vref 更改为所需值-写入硬件,然后将配置存储到 NVM
即 将器件配置(RAM)保存到闪存
- 但客户可以看到默认值,即使在器件配置后也是如此

如果您需要对客户询问进行更多澄清、请告诉我。

谢谢。

Jonathan


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan  

    1.问题发生在 EVM 或客户电路板上??   

    我曾经验证过 EVM 上的融合工具、它可以通过导入.csv 文件来成功写入/更改寄存器。 我还记得我可以手动更改寄存器值。   

    我附上 了一个程序供您参考。

    并建议在另一个电路板上尝试。   

    2.并建议更改 I2C 地址、设置 I2C ADDR 电阻器(22.1k Ω)、然后再次测试。  

    3.如果客户使用 USB2ANY 测试 EVM、则会有另一个文件: TPS65400融合验证报告、在第5页中、我们应将 EN2、EN3、EN4 ENABLE 设置为开启。  

    e2e.ti.com/.../Fusion-verify-for-TPS65400-report.pptx

    e2e.ti.com/.../Fusion-import-csv-file.docx