This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2592BL:锁存响应

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2592BL, TPS2595, TPS25923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899806/tps2592bl-latched-response

器件型号:TPS2592BL
主题中讨论的其他器件: TPS2595

大家好、

我想知道低于4条件的 IC 响应

当电压<欠压时、它是否在输出侧具有输出电压? 它是否有重复使用的延迟?

2.当电压>过压钳位时,输出侧是否有输出电压? 它是否有重复使用的延迟?

当 IO > ILIM 时、它是否在输出侧具有输出电压? 它是否有重复使用的延迟?

 4.当 IO > ILIM 时、电流如何关断? 热关断?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在评论您的问题之前、我想告诉您、不推荐将此器    件用于新设计、而是由 TPS25923取代、TPS25923在功能和参数方面与 TPS2592BL 完全相同。 您还可以考虑使用我们的最新器件、例如 TPS2595、它更具成本效益、尺寸更小且性能更好。  

    当电压<欠压时、它是否在输出侧具有输出电压? 它是否有重复使用的延迟?

    • 当施加到使能引脚上的电压低于 EN 阈值电压时、内部 FET 进入关断状态。 从 VIN 到 OUT 之间没有电流。 输出电压取决于输出电容和负载值。  如数据表中所述、可能存在较小的延迟、 tOFFdly = 0.4us。

    2.当电压>过压钳位时,输出侧是否有输出电压? 它是否有重复使用的延迟?

    • 当输入电压>过压阈值(6.75V)时、器 件开始调节内部 FET 的栅极、从而将输出电压钳位到6.1V (典型电压)。 只要 FET 内部的温度不达到热关断阈值、输出电压就保持在6.1V。 您可以 在这里预期几微秒的延迟。

    当 IO > ILIM 时、它是否在输出侧具有输出电压? 它是否有重复使用的延迟?

    • 当器件处于限流模式时、输出电压由输出电阻决定(Vout = ILIM x Rload)。   您可以预期电流限制响应时间会有几微秒的延迟。

     4.当 IO > ILIM 时、电流如何关断? 热关断?

    • 请参阅 数据表中的第9.3.6节、了解更清楚的说明。