This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BQ24195未充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898005/bq24195-bq24195-not-charging

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ24190

大家好、我最近构建了一个原型板、其中 BQ24195为 Lion 电池充电、并提高了要输出的电压。

我可以从 MCU 写入和读取其寄存器、但无法使其开始充电。

寄存器:

寄存器0: 10
寄存器1: 25
寄存器2: 52
寄存器3: 17.
寄存器4: 174.
寄存器5: 154
寄存器6:3.  
寄存器7: 75
寄存器8: 4
寄存器9: 4

是否有任何线索知道为什么会发生这种情况?

原理图: https://imgur.com/15RwhoF

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 BQ2419X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../877725; 有关 BQ2419X/2429x 常见问题解答、请访问 e2e.ti.com/.../875388。 BQ24195与 BQ24190类似。

    请检查寄存器读数并查看是否存在任何故障或 DPM 等,特别是对于 REG07、REG08和 REG09。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 似乎没有故障、也没有处于 DMP 模式(IC 应开始充电时的寄存器值在原始帖子中发布)

    从原理图检查清单中、有2件事情似乎我没有遵循:

    D+和 D-引脚悬空、而不是连接在一起。

    OTG 引脚始终被拉高。

    您是否认为其中的任何内容可能会阻止 IC 启动充电周期?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还不确定。 您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。