This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:查询内部 MOSFET ID 规格和 SOA 曲线

Guru**** 2386440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899889/tps25940-inquire-internal-mosfet-ids-spec-and-soa-curve

器件型号:TPS25940

您好、先生、

我是否知道 TPS25940内部背靠背 MOSFET ID 规格和 SOA 曲线?

请随时通过邮件与我联系。

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    您能否告诉我们您为何需要内部 FET 参数?

    该器件的最大电流限制设置为5.2A、允许用户使用该器件实现4.78A 的最大负载电流

    关于 FET SOA、该器件被设计成始终在其 SOA 下运行、并在热关断特性的帮助下保护自身、只要该器件在其建议的运行条件下使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户希望测试短路测试并需要确保电流尖峰不会超过 TPS25940 ID 规格、您认为我们可以向他们提供该数据吗?

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    请参阅此 应用手册 以了解详细信息。  

    只要施加到电子保险丝的电压处于建议的工作条件内、电子保险丝就会将其电流限制在安全值、并确保在热关断的帮助下、内部 FET 在其 SOA 下运行。  

    因此、客户无需担心 FET SOA、因为我们保证在故障条件下对其进行保护。