您好!
首先、感谢在此论坛中提供的有用信息。 读取不同的线程后、决定将 BQ25895用于具有锂聚合物电池的便携式读取器设备(应仅使用电池或使用 VBUS 读取)、并使用它制作 PCB。 现在、我在使用读取器器件测试 BQ25895后有一些问题、因为我在充满电的锂聚合物电池的 VSYS 输出端有一些压降。 目前、我设计的是 PCB 的版本2、在这里、我使用不同的直流/直流转换器来处理压降、并获得不同器件的指定(最大)电压:
- 读取器:3.2-5.25V、8W (5V @ 1.6A)
- DC/DC @ VSYS:PTN04050CAH (5V、2.4A)
- GSM:3.4-4.4V (在突发模式下短时为2A)
- DC/DC @ VSYS:TPS61230DRCD (4.2V、2.1A)
- GPS:3.3V (100mA)
- LDO @ 5V
1) 最大 ISYS 电流为5A、因此对于 VSYS、min = 3.7V、我们应该在 VSYS 上具有足够的功率?
2) 在为电池充电期间、我还具有5A @ Isys?
3) 还有其他电源管理芯片(DC/DC、LDO ...) 哪种解决方案能够更好地处理不同的电压?
这是我第一次使用此芯片、希望您能帮助我获得您的体验。
谢谢 Andi
设置:ILIM = 2900A、VSYS、MIN = 3、7V、VREG = 4.208V