This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:BQ25606

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897497/bq25606-bq25606

器件型号:BQ25606

幸会。 我们创建了 BQ25606充电 IC 原理图。 见附件。 我们希望设计中具有电池充电模式和升压模式。

我们有一个问题。 如果我们不使用 MCU 来控制 OTG 引脚、您能建议一种控制 OTG 的设计吗? 然后、BQ25606可以在升压模式(无 USB 适配器插件)和降压模式(USB 适配器正在插拔)之间自动切换。如果 OTG 引脚随时拉高且 USB 未插件、则处于升压模式(VBUS = 5.15v)。

感谢您访问 advance.e2e.ti.com/.../Power_5F00_v1_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关  BQ25606:原理图审阅和 PCB 布局设计提示、请访问 e2e.ti.com/.../890626。  如需了解包括常见问题解答在内的其他信息、请访问 http://www.ti.com/lit/an/slva924/slva924.pdf 使用 bq25606设计独立单节3A 充电器。

    参考 8.3.3 d/s 上的电池升压模式运行、如果 OTG 引脚 一直被拉高、那么在条件有效时、升压运行可被自动启用:

    VOTG_BAT 上方的 BAT

    VBUS 低于 BAT+VSLEEP (处于睡眠模式)

    TS (热敏电阻)引脚上的电压(VREGN 的百分比)在可接受的范围内(VBHOT < VTS < VBCOLD)

    在升压模式启用30ms 延迟后

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有任何建议来设计原理图以控制 OTG 引脚、从而使 BQ25606 IC 能够自动切换至升压模式(无 USB adpator 插件)和降压模式(USB adpator 插件)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 OTG 引脚被拉至高电平、当满足相应的条件时、器件可能会自动进入降压或升压模式。

    谢谢、

    宁。