This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34215-Q1:如何测量 IQ-nonSW?

Guru**** 687780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899790/lmr34215-q1-how-to-measure-the-iq-nonsw

器件型号:LMR34215-Q1

你(们)好  

我们正在使用 LMR34215FSC5RNXRQ1,请问如何测量 IQ-nonSW  (测试设置)?    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:

    您需要使用直流电源在1.2V-3.3V 之间的任何电压下对 PIN7 FB 进行偏置、然后测量 VIN 引脚上的输入电流

    B R

    Andy