This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:TPS25921A 监控电流?μ A

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS2596, TPS25921A, TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897780/tps25921a-tps25921a-monitor-the-current

器件型号:TPS25921A
主题中讨论的其他器件:TPS2490TPS2596TPS2595

我的客户现在使用 AC-dc12v 为系统供电。 DC12V 的电流可变为2.5A。 系统的12V 电压将通过多个插座为外部传感器供电、

现在问题是:当外部探头短路时、拉出整个系统。 我希望有一个芯片来监控电流。 当外部探头短路或过载时、切断提供给外部的12V 电压、以确保我的系统不会重新启动或被拉出。

TI 的 tps25921adr 或 tps2490是否满足我们的需求、

或者您有更好的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、TI 的电子保险丝器件检测到输出短路并立即关闭。 TPS25921A 还具有短路保护功能、但我建议您在您的应用中考虑我们最新且具有成本优势的 TPS2596或 TPS2595器件。

    这些电子保险丝的短路响应时间为几微秒。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    希望您的问题得到解决。 如果您没有进一步的问题,我们可以关闭此主题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文:谢谢!