This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087-Q1:DRC0010R 和 DRC0010J

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899560/tps61087-q1-drc0010r-and-drc0010j

器件型号:TPS61087-Q1

大家好 、

DRC0010R 和 DRC0010J 之间的区别是什么? 如果客户需要绘制封装、应绘制哪一个、R 或 J?



热阻有两种类型、但实际上只有一种类型的封装 VSON。
这两种类型的热阻在芯片形状上是否有差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    没有什么大区别、两种封装都可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Helen、

    感谢您的回复。

    您建议使用哪种封装?  WDR 似乎 具有 更好 的热 性能。  

    那么、第二个 TPS61087QWDRCRQ1 是 更好 的选择吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amelie、

    我通过电子邮件回复了您。 这取决于客户。 如果他们希望通过眼图检查焊接情况、则可以使用 WDRC、这是去年生成的新封装。 而另一个是旧的。

    WDRC 更昂贵。 一些高级汽车客户喜欢它。  虽然 DRC 很便宜、但大多数客户都选择了这种解决方案。