This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:检测有源和无源 PSE

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899074/tps23751-detect-active-and-passive-pse

器件型号:TPS23751

您好、专家、  

我们是否有任何方法可以检测有源或无源 PSE 或其他配套器件来实现它?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我对有源与无源 PSE 的理解是:有源 PSE 遵循 IEEE 802.3 af、at 或 bt 标准。 无源 PSE 不遵循任何标准、也不协商电源。 无源 PoE "始终开启"

    您可以使用 T2P 引脚、因为如果未检测到.at 或.bt 握手、它将不会激活。 但这假设 PSE 不会是.at。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    "假设 PSE 不会是.at。" 我有点困惑。 您是指".af"、对吗?

    谢谢、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、抱歉、我意味着 PSE 不能是.af

    谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael

    我们知道 T2P、并且已经实现。

    但问题是、有什么方法可以分离.af 和 passive (非标准)? 因为.3af 不会提供足够的功率预算、并且会导致系统不稳定。

    谢谢

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、


    在 TPS23751上无法完全实现它。  
    如果您愿意使用 PPD 将设备切换到设备,则可以执行此操作。  

    或者、如果活动 PSE 仅位于一个配对(例如、1和2和3和6)上、而无源 PSE 位于不同的配对(例如、4和5以及7和8)上。 然后、您可以分辨出差异、但必须强制执行此配置。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我所检查的、PPD 用于检测电源的低电压、但我们的应用是48V... 总之,感谢您的回答。