This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:低模拟调光启动问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/893414/tps92640-start-up-issue-with-low-analog-dimming

器件型号:TPS92640

各位专家、您好!

我收到了客户关于低模拟调光启动的问题。
我的客户在设置低模拟调光时无法很好地启动。
在数据表 P14中、我找到了与正确启动相关的说明、如下所示;
VCS 应大于10mV。
此外 、在等式(4)中、VCS 定义为 Viadj/10。
这是否与低模拟调光相关?
很抱歉、我不清楚 VCS 与低模拟调光之间的关系。
如果您能给我建议、我将不胜感激。
谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    它们是否实现了数据表中所述的失调电阻器?

    他们正在采取什么步骤、问题何时出现?  它们是否通过 Iadj 进行调光、直至 LED 熄灭?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin-san、您好!

    很抱歉我迟到了。

    我正在与客户确认、请稍后再问。

    很抱歉让你久等了。

    谢谢、此致、

    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    我将通过电子邮件关闭此问题、因为我们正在处理此问题。

    此致、