This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:如何计算器件的功耗?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898417/tps54620-how-to-calculate-the-power-dissipation-of-the-device

器件型号:TPS54620

您好!

有一个应用手册告诉我们如何计算效率、该应用手册是基于 TPS54620编写的

http://www.ti.com/lit/an/slva390a/slva390a.pdf

在第5页公式(16)中 ,P=IO*IO*Rdcr=4A*4A*0.104 Ω=166.4mW,这是错误的,应为1.664W。

如果为1.664W、则公式(17)其他损耗为负。

那么、我想知道哪里出错了?

此外、我提出这个问题是因为我的客户希望计算结温

 ψJT Tj= ttop+Δ V*(器件上的功耗)。

然后、我们需要计算器件上的功率耗散。

但我们如何计算呢? 是否在 SLVA390A 的应用手册中描述了它(PFET +其他损耗)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    错误发生在电感器 DCR 中。  它应该是10.4m Ω、而不是0.104 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    客户是尝试根据某些环境温度条件估算结温、还是尝试根据测量结果计算结温?

    Ψ JT 数据用于根据 IC 封装顶部的温度测量值估算结温。 由于这是一种测量、因此客户可以在测量温度的同时测量效率或功率损耗。 应从总功率损耗中减去电感器中的直流和交流功率损耗。 此外、由于 Ψ JT 数据通常非常小、结温非常接近 IC 封装顶部的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

      只是想跟进 Anthony 的问题。

    此致、

    Gerold