This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27710:关于操作。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/897578/ucc27710-about-operation

器件型号:UCC27710

你(们)好。

我的客户仅使用 UCC27710的高侧。

但是、它会反复启动和停止。

您能告诉我什么因素导致它停止?

波形跟随。

Vout 在电容器上。

如果您需要其他波形、请让我提供详细信息。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您为您的客户提供 UCC27710支持。 在长时间内 HB-HS 高侧偏置保持电压似乎存在问题。

    当开关节点切换至接地时、引导电容器从 VDD 充电、因为这是一个仅为高侧的驱动器、没有低侧 FET 来保证开关节点切换至接近于接地。 根据动力传动系负载的不同、开关节点可能会转换为接地或不会转换为接地。

    为了最大程度地减小 HB 偏置压降、请确保高侧 FET 上没有低值栅源极电阻、这将在 HO 为高电平时使 HB 电容器放电。

    请参阅 UCC27710数据表第9.2节、根据 MOSFET 和最低开关频率调整 HB-HS 电容器的尺寸。

    这将有助于查看 HS 波形、以查看其是否切换至接近于接地。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    非常感谢您的友好指导。

    我的客户将二极管用于低侧。

    因此、HSpin 处于 GND 电平。

    他们回顾了启动电容器并将其更改为0.22uF。

    但是、它将开始和停止。

    请给我建议。

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    感谢您的更新。 首先要确认的是使用差分探针监测 HB-HS 偏置电压、并确认 HB 偏置始终高于 UVLO 阈值。 我们建议 HB-HS 的最低工作电压为10V、该电压应保持在8.5V 以上、以避免 UVLO 可能关断。

    自举二极管是否具有串联电阻? 确认自举二极管电阻、如果电阻过高、可能会妨碍 HB 电容器正常充电。 我们通常建议使用2.2到10欧姆范围作为典型值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    感谢您的评论。

    我使用差分探针获得了 HB-HS (=V-Cboot)偏置电压的波形。

    有足够的电压、但在达到目标电压时已关闭。

    然后、Rboot 已使用2.2Ω。

    您是否还关心其他评论?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    HB-HS 电容器在某个特定点不会再充电并降至0V。

    您能否使用 HB-HS 差分探头如上一幅图所示进行确认、并添加 HS 开关节点以确认电源正在切换、以及 UCC27710 HI 驱动器输入以查看控制器是否正在停止切换操作? 由于某种原因、控制器可能会停止开关、或者开关节点可能会停止接近接地的开关、这可能会在特定负载条件下发生。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Richard。

    我确认了波形(波纹)、但它也停止了开关。

    开关为什么会停止?

    此致。

    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VDD 高于 UVLO 阈值、HB-HS 高于 UVLO 阈值、且驱动器输入处于活动状态、则驱动器输出应做出响应。

    根据该图、开关节点看起来确实接近于接地、但您能否确认、控制器在驱动器开关停止时向驱动器 IC 提供信号。 这是我要确认的一个信号。

    此致、