你(们)好。
我的客户仅使用 UCC27710的高侧。
但是、它会反复启动和停止。
您能告诉我什么因素导致它停止?
波形跟随。
Vout 在电容器上。
如果您需要其他波形、请让我提供详细信息。
此致。
Kengo。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Kengo、
感谢您为您的客户提供 UCC27710支持。 在长时间内 HB-HS 高侧偏置保持电压似乎存在问题。
当开关节点切换至接地时、引导电容器从 VDD 充电、因为这是一个仅为高侧的驱动器、没有低侧 FET 来保证开关节点切换至接近于接地。 根据动力传动系负载的不同、开关节点可能会转换为接地或不会转换为接地。
为了最大程度地减小 HB 偏置压降、请确保高侧 FET 上没有低值栅源极电阻、这将在 HO 为高电平时使 HB 电容器放电。
请参阅 UCC27710数据表第9.2节、根据 MOSFET 和最低开关频率调整 HB-HS 电容器的尺寸。
这将有助于查看 HS 波形、以查看其是否切换至接近于接地。
此致、
您好 Kengo、
感谢您的更新。 首先要确认的是使用差分探针监测 HB-HS 偏置电压、并确认 HB 偏置始终高于 UVLO 阈值。 我们建议 HB-HS 的最低工作电压为10V、该电压应保持在8.5V 以上、以避免 UVLO 可能关断。
自举二极管是否具有串联电阻? 确认自举二极管电阻、如果电阻过高、可能会妨碍 HB 电容器正常充电。 我们通常建议使用2.2到10欧姆范围作为典型值。
此致、