This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在密封/未密封最小延迟规格之后读取操作状态 MAC (0x0054)。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899689/bq28z610-reading-operationstatus-mac-0x0054-after-seal-unseal-minimum-delay-specification

器件型号:BQ28Z610

我正在对器件执行密封/取消密封、并在读取操作状态 MAC (0x0054)后对其进行勘误、以验证 SEC0 SEC1状态、从而确定密封/取消密封状态 I 需要延迟。

我发现密封的最小值为100ms、解封的最小值为500ms。

有趣的是,我在密封/解封和 操作状态 SEC1 SEC0的回读上有3次重试。 因此、即使您在写入密封/未密封时没有状态变化(密封密封器件或未密封器件)、安全状态位仍会进入某种状态。

执行密封和解封后、您能否确认运行状态中稳定的 SEC1 SEC0的最小传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我认为我们没有这方面的规格。   我建议您使用一些 经验数据、如您发现的数据。

    Andy