This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:60mA 负载电流的电感计算

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898794/tps65131-inductance-calculation-for-60ma-load-current

器件型号:TPS65131

各位专家:

我们将根据数据表第13页所述的以下公式计算电感 L1和 L2。

在我们的使用模型中、负载电流小于60mA。 如果我们在负载电流为60mA 的情况下计算 L1和 L2、则 L1和 L2的计算如下。

L1 = 45.37uH

L2 = 228.7uH

第14页有如下说明。

我的问题是、如果我们可以忽略上述电感器建议值、并且可以使用轻负载电流为60mA 的 TPS65131。

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在20年4月23日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Uchikosi-San、

    TPS65131EVM 上使用了4.7uH 电感器、大多数验证都是在轻负载和重负载条件下使用该值完成的。 因此、对于升压和反相转换器、我建议都保持4.7uH、但如果客户必须增加电感、以减少纹波、我不建议超过10uH、因为更高的电感值会降低环路稳定性裕度。 客户应测量并确保有足够的相位/增益裕度来实现环路稳定性。

    此致、

    辽卡特