请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65131 各位专家:
我们将根据数据表第13页所述的以下公式计算电感 L1和 L2。
在我们的使用模型中、负载电流小于60mA。 如果我们在负载电流为60mA 的情况下计算 L1和 L2、则 L1和 L2的计算如下。
L1 = 45.37uH
L2 = 228.7uH
第14页有如下说明。
我的问题是、如果我们可以忽略上述电感器建议值、并且可以使用轻负载电流为60mA 的 TPS65131。
此致、
Uchikoshi