This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:几个一般性问题

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899687/tps543c20a-a-couple-of-general-questions

器件型号:TPS543C20A

您好!

 

我对 TPS543C20A 有以下几个问题。

 

问题1:

数据表显示、为了实现平衡性能、必须将种类保持在0.1和0.3之间。

但是、在 Webench 上、种类可以是0–200%。

如果 kind 大于0.3、例如 kind 为2.0、会出现什么问题?

 

问题2:

IOCP 定义为谷值电感器电流?

那么、实际的最大直流电流限制是 IOCP + 1/2*(电感器电流纹波)?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    解答1:
    通常需要使用较高的种类或较低的电感器值、以允许选择物理上较小的电感器并改善瞬态响应、因为更容易转换电感器电流以响应电感较低的负载瞬态阶跃。 但是、降低电感会增加电感电流纹波、这将导致更高的输出电压纹波、并需要更多的输出电容来降低。 此外、较高的电感器电流纹波可能意味着较高的交流/磁芯损耗、但这可能会被较小电感的较低 DCR 所抵消。 电感也不应太小、以至于在正常情况下峰值电流达到固定的高侧短路保护故障阈值(ISOC)和负谷值电流限制(IOCP_N)。

    答2:
    IOCP 定义为 OCP 将触发的平均电感器电流、而不是谷值电流。 公式3 从 RILIM 电阻器定义的峰值电流限值中减去电感电流纹波的一半。

    此致、
    Kris