This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:高侧 MOS Vgs 上升异常

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899625/bq24725a-high-side-mos-vgs-rises-abnormally

器件型号:BQ24725A

大家好、

我的客户现在使用 BQ24725A、发现当 Vgs 上升时、波形不是单向上升。 请参阅以下波形。 紫色的一个是 Vgs、黄色的是 BSTS 引脚和相位引脚的电压。 它们使用的引导电容器值为47nF。 您能帮我解决这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提出问题。 我想收集一些更多信息、以帮助进一步调查:

    • 您可以共享原理图吗?
    • 适配器电压是多少?负载条件是什么(电池电压、电池电流以及是否连接了系统负载)?
    • 您能否捕获显示 BTST、PHASE、HIDRV 和 LODRV 的两个波形? 如果波形稍微缩小、显示几个开关周期、以及波形放大、清楚地显示毛刺脉冲(类似于您发送的波形)、则会有所帮助。
    • 尽管上升沿出现毛刺脉冲、但转换器似乎仍在成功切换。 除了此干扰之外、充电器是否按预期工作?

    此致、

    Angelo