This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPPM0301:类似器件

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPPM0301, TLV757P, TLV752

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898955/tppm0301-similar-device

器件型号:TPPM0301
主题中讨论的其他器件: TLV757PTLV752

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找一款类似于 TPPM0301但输出电流为1.0至1.5A 且具有多输入 VIN 的器件。  
对于多输入 VIN、我认为他指 的是器件的5VAUX 和3.3VAUX 输入源。

有许多 LDO 满足其输出电流要求、但我似乎找不到 具有多输入 VIN 的 LDO。

请就此提供协助。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    遗憾的是、我们在该电流范围内没有任何东西可以支持1-1.5A 的多输入和1输出

    一种可能的选择是使用我们的新 TLV752器件、该器件可支持1A 电流并具有单独的 EN 引脚。 您可以使用 FET 在两个通道之间切换。 或使用两个单 LDO - TLV757P。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wilson!

    艺术