This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:所需的 GaN VDS 最小值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898759/lmg3410r050-gan-vds-minimum-required

器件型号:LMG3410R050

GaN 工作时的最小 VDS 是多少?

我们将在漏极端子上具有大约0.75V 至1.5V 的电压。 LMG3410R050 GaN 器件可驱动的最大漏源电流是多少?

此致、

Bhanuprakash Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bhanuprakash

    感谢您联系我们。 对于我们的器件、没有最低 VDS 要求。 但是、我认为在此应用中使用我们的600V 器件是一件非常重要的事情。

    至于最大 ID、如果它是直流电流、则它应低于12A、以便长时间运行。 在瞬态期间、假设结温为100度、电流可达到27A。 此外、如果脉冲小于1us、它还可以承受高达130A 的电流。 如果是交流电流、则将对平均电流施加12V 限制。 对于 RMS 电流、热限制因素、最大电流也应低于27A。

    我是否可以知道该应用是什么、您为何在这里考虑 GaN (您尝试利用 GaN 的好处是什么)?

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复 Yichi。

    我们计划设计一个新工具、用于验证我们的主板电压稳压器。

    我们通过该 GaN 灌入电流、以模拟处理器行为。 以便验证平台 VR。

    我们的 VDD 大约为0.75V 至1.5V、最大电流大约为220A 我们可以考虑在这里执行并行化。

    如果我计划将1A 驱动至1.005A、那么我可以使用该 GaN 实现的分辨率是多少? 这一小步能否实现?

    考虑 GaN 的主要原因是、我们需要非常高的上升时间要求、更大的电流和更小的面积。

    谢谢、此致、

    Bhanuprakash Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanuprakash、

    电流是否仅为一个短脉冲? 每个脉冲220A 电流的持续时间是多少?

    是可实现1A 至1.005A 的电流。 我认为、这对于您控制电源有更多的作用、因为 GaN 一旦打开、它就可以驱动任何电流过它。  

    对于我们的 GaN、我们可以实现大约100V/ns 的压摆率。 您的上升时间要求是什么? 此外,我不知道这里的房地产陈述的最新程度和较少程度。 您能详细说明一下这些吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、Yichi、

    它不会是一个短脉冲。 这是持续电流。 我们还有脉冲电流要求、但我的理解是 GaN 可以很好地管理这一要求。

    当您筛选"可以实现1A 至1.005A 的电流。 我认为这需要做更多的事情来控制您的电源"、您的意思是从漏极流向源极的所有电流完全取决于
    在栅极驱动上而不是 VDD 连接到的电压上?


    100V/ns 足以满足我们的设计需求。 我们目前正在使用 MOSFET、占用的面积更大、电流限制更小。 我们使用运算放大器来驱动 FET 的栅极。


    在 SOA 图中、规格定义高达600V、较低的电压值不太清楚。 我的理解是、VDS 完全取决于通过 Rds-on 的电流。
    那么,如何通过 VDS 实现600V?

    我们将把1V 电压连接到 VDD、栅极将由 OP-AMP 驱动、能否驱动12A 持续电流?

    谢谢、此致、
    Bhanuprakash Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanuprakash、

    我们通常将 Vdd 称为 GaN 器件的电源电压。 当您说 Vdd 时、您意味着施加到漏极的总线电压?

    600V (根据 SOA、应低于480V 以确保安全运行) VDS 数据表所指的是 GaN 关闭时器件两端的电压。 这是您可以在 GaN 器件上施加总线电压以使其保持关断的最大电压。 当设备打开时,VDS 将为 Rdson *ID。 假设总线电压为1.5V、电流为1A、则当器件处于开启状态时、GaN 源极的电压将为1.5-1*0.05=1.45V。 同样、您提供的电流量取决于您的应用。

    也可以实现12A 持续电流。

    此致、