Other Parts Discussed in Thread: BQ21061
您好!
我正在考虑使用 BQ21061器件。
我想问以下有关器件行为的问题。
关于 MR 功能
从运输模式唤醒时、以下操作是否正常?
按下按钮(wake1)时、PMID 输出、同时中断 MCU。
然后、由 MCU 的 I2C 控制来保持工作模式。
如果在 Wake2中存在 VBAT / VIN 不存在、它是否会保持在运输模式?
2.如何进入运输模式,但不想通过长按按钮进入。 我可以在 I2C 设置中选择它吗?
当不使用 LDO/LS 时、应对 VINLS 引脚和 LS/LDO 引脚执行什么操作?
电池充电时、过流保护是否正常工作? 还是电池正在放电?
数据表中的内容为"请注意、即使故障未被清除、当主机读取该位时、该标志位也将被复位。"
如果即使 CE 被复位也没有被关闭、我认为安全定时器处于运行状态。 I2C 上的标志是否消失?
6.是否有电池过压保护功能?
7.在电池补充模式期间是否继续充电?
关于电池跟踪、当只有 VBAT 时、它有何种控制?
9.[如果充电电流在 VINDPM 或 DPPM 处于活动状态以及热调节环路时达到 ITERM、则不会发生终止。] 数据表中进行了说明。
即使充电过程中由于热调节而使充电电流达到结束电流、也有可能意味着充电不会完全充电?
它具有通过负载电流控制充电电流的功能。 TI 是否已获得此专利?
其他制造商也具有类似的功能。
此致、