This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:选择 ACDEC/ACDRV 引脚上的 RC

Guru**** 2547460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899418/bq24780s-the-selection-of-rc-on-acdec-acdrv-pin

器件型号:BQ24780S

您好的团队:

     我想知道 C1 C2的具体功能,如果删除它们会产生什么影响?

     对其(C1 C2 R3 R4)值选择有哪些要求?

谢谢!

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    C1和 C2用于控制 Q1和 Q2的导通速度。  如果导通速度太快、则系统电容器中会出现较大的浪涌电流、这可能会导致适配器电压崩溃、这将被视为 ACDET 引脚上的断开。  如果导通速度太慢、则会产生更多热量、并存在损坏 Q1和 Q2 FET 的危险。  由于不同的适配器具有不同的功能、不同的 FET 具有不同的安全运行曲线、因此最佳导通速度取决于系统、但这些电容器值形成了良好的平衡。  我想说、您可能会合理地将它们减半或加倍、但超出该范围会很有可能导致上述问题之一。  

    R3和 R4具有不同的用途。  它们限制电流、以便在插件瞬变期间保护 CMSRC 和 ACDRV 引脚。  不应修改这些值。

    此致、

    Steve