This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:电源正常缺省状态

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899717/tps7a7300-power-good-default-state

器件型号:TPS7A7300

我对两个电源 TPS7A7100300之间的区别有疑问。  除了额定电流之外、还有什么差异吗?  PG 输出的行为似乎在两者之间有所不同。  我之前有一个使用100的设计、该设计使用 PG 输出来下拉使能轨、用于序列中的下一个电源。  100在未上电时下拉电源轨、这是所需的行为。  在最新设计中、我更改了300的100。  现在、300的 PG 轨在未通电时似乎变为高 z (与100不同)。  您能否确认未上电时、300的 PG 变为高 z、未上电时、100的 PG 将爪接地?  此外、是否有300种型号可供选择、在断电时会将 PG 接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Steve、  

    我不能说它们没有任何其他差异、但两者之间的 PG 功能是相同的。 对于您的问题、当输入电压不足以为内部逻辑供电时、PG 引脚可能处于高阻抗或低阻抗模式。 在您的应用中、您使用哪个电源轨将 PG 拉至?  

    此致、  
    Jason Song