This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570EVM-206:BQ25570 Rin 问答

Guru**** 2811655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899464/bq25570evm-206-bq25570-rin-q-a

器件型号:BQ25570EVM-206
主题中讨论的其他器件:BQ25570

我对 bq25570 evmboard 上的 Rin 有疑问。

我认为 Rin 的值、板上 VIN_DC 端子的电阻、是2.27k 欧姆。

我想确切地知道这是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanghyun、

    当 VSTOR=0V 时、您是指 VIN_DC 引脚到 GND 之间的电阻吗?  我们尚未确定该值的特征。

    请记住、如果 VIN_DC=VMPP > VBAT_OV、则从 VIN_DC 到接地的 NFET 会打开、以防止存储元件上出现过压。

    此致、

    Jeff