This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22920:TINA 瞬态分析

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/894596/tps22920-tina-transient-analysis

器件型号:TPS22920

您好!

 

我的客户在 TINA 瞬态分析中面临以下几个问题。

在 TPS22920_OLD_sch.tsc 中,VIN 以红色圆圈框表示振荡。这是什么问题?

TPS22920_OLD_sch.tsc

在 TPS22920_new_sch.tsc 中、当负载 R2>5欧姆时、我的客户收到以下错误。

出什么问题了?

TPS22920_new_sch.tsc

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    欢迎使用 E2E!

    在旧原理图中、我看到一个错误是 VIN 直接连接到器件的 ON 引脚。 我在旧原理图中附加了 RC 延迟、并获得了以下行为。

    如需了解新原理图、请执行以下步骤:

    1.在“分析”选项卡上,转到“设置分析参数”

    2.在右下角单击手部并选择打开。

    3.找到 Transient Convergence Solutions.PRM 文件并打开。

    4.选择确定。

    分析应该能够运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

     

    感谢您的回答。

    我的客户能够解决问题、但仍有新问题。

     

    在 TPS22920_new_sch_1st.TSC 上、我的客户删除了 U2一次、然后将其撤消、即 TPS22920_new_sch_2nd。TSC。

    然后、他出现了如下错误。 他只需删除 U2并撤消它、因此两个.tsc 文件应该是相同的。 他为什么会出错? 问题出在哪里?TPS22920_new_sch_1st.TSC

    TPS22920_new_sch_2nd。TSC


    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、

    删除组件时、代码中的某些内容必须已更改、并且当它们取消删除时、代码可能没有以相同的方式更新。 客户在删除组件后是否执行了其他操作?

    当我打开有效的文件并尝试重新创建客户所做的事情时、我不会得到客户看到的相同错误。 在我撤消删除时、仿真仍然正常。 我只在打开附加的第二个模型时看到错误、因此仿真代码中必须有一些不同的东西。

    由于第一个仿真仍然正常、我将放弃第二个仿真并继续对第一个文件进行测试。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano、Andy、

    我以前见过这种情况。 这是由"后处理器"工具引起的。 当您删除并重新添加组件时,后处理器将失去对该组件节点的引用。  

    您可以通过从后处理器窗口中删除所有曲线、然后重新运行仿真来解决此问题。 我在附加的文件上执行了此操作、错误消失了。 遗憾的是、您必须再次设置任何后处理曲线。

    e2e.ti.com/.../TPS22920_5F00_new_5F00_sch_5F00_1st_5F00_fixed.TSC

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测