This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:BQ27426应用电路确认

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899409/bq27426-bq27426-application-circuit-confirmation

器件型号:BQ27426

你(们)好。

我对 BQ27426的应用电路有疑问。

根据数据表、充电电流与电池放电电流相反、

我的 mΩ 是:当充电电路工作时,10 μ H 感应电阻器(SRN-SRP)上的反向压降是否会影响芯片?

随后的问题是:在充电的情况下、IC 是否也能完成充电电流检测。

数据表建议的应用如下、

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面我的评论。

    mΩ 电路工作时、10k Ω 检测电阻器(SRN-SRP)上的反向压降是否会影响芯片?

    [Andy] 不  电流在充电和放电期间以不同的方向流动。

    在充电情况下、IC 还能完成充电电流检测吗?

    [Andy] "充电电流检测"是什么意思?  电流始终由监测计监控。