This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62060:任何关于低值反馈电阻器的问题

Guru**** 2382620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/896492/tps62060-any-concern-on-low-value-of-feedback-resistors

器件型号:TPS62060

您好!

kΩ TPS62060数据表 P.11、"为了最大限度地减小流经反馈分压器网络的电流、R2应处于120 kΩ 至360的范围内。 MΩ 和 R2之和不应超过~1 μ V、以保持网络稳定、免受噪声的影响。"

如果 R2小于120千欧、请告知我们关注的是什么。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    当 R2较低时、反馈环路中的电流显然会增加、这是不可取的。 选择较低值是否有具体原因? 如果您可以分享有关该应用的更多详细信息、则更容易理解。

    在任何情况下、我强烈建议遵循数据表规格。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    我希望我能回答你的问题。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori、您好!

    我希望您可以解决这个问题。 由于不活动、我将关闭此帖子。 如需任何技术支持、请随时与我们联系。

    此致、

    Febin