This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:与 TPS63070一起使用时是否需要第二个稳压器?

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899291/tps63070-do-a-second-regulator-needed-for-with-along-with-tps63070

器件型号:TPS63070

尊敬的 TI:

我目前正在将 TPS63070用于我的无线板、其中 TPS63070调节用于射频前端的 USB 电源以保持5V 电压。 TPS63070用于不同电池电压的另一个原因。 最初、我遇到了另一个问题、即当由 TPS63070提供射频前端时 COM 端口复位、但现在这个问题已经解决了。 但我想 TPS63070会有开关延迟、这需要我一侧进一步确认。

问题:

TPS63070是否适合用于调节 USB 电源并支持快速 WiFi 射频传输的稳压器、如果不是、我计划将下面的功率管理 A 拆分、

答:插入 USB 后、我可以使用 TI TPS7A52、TPS63070可能会关闭、

B.拔下 USB 插头并使用电池运行电路板时、 TPS7A52 可关闭、TPS63070可开启并为整个电路板供电。

这是一种很好的方法、请在需要时发表评论或提出建议。

Brgds

Manimaran Kanesan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!

    感谢您的联系。

    首先要确认的是、您的输入和输出电压是多少、输出电流是多少?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    感谢您的回复、

    对于输出、输入电压为 USB 5V、

    A. RF 前端需要5V 典型值(最小4.75和最大5.15)。

    b:对于主机3.3V、我有用于此的稳压器。

    在断开 USB 连接、然后使用电池时、电压为3V 至7.4V (两节电池)、但设计最大值为12V 输入。 W

    总电流最大电流为750mA。

    Brgds

    Manimaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manimaran、您好!

    TPS63070可以处理电池和 USB 输入。

    只需注意、在启动期间输出电流受到限制。 但一旦器件启动、它就可以支持您的满负载。

    此致、
    密耳