This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:TPS65218D0关断状态问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899641/tps65218d0-tps65218d0-off-state-problem

器件型号:TPS65218D0
主题中讨论的其他器件: TPS65218

您好!
我的客户在其应用中使用 PMIC TPS65218、并且运行良好。 他现在换用了新的 TPS65218D0、遇到了一个问题、导致停产!

问题在于、在特定配置中、当应用关闭时、PMIC 的偏置和 DCDC 输入端子上仍然会出现寄生电流(请参阅附件)。 现在、D0 PMIC 将在1-20秒的时间段后进入关断状态、并在该时间段内声明、不可能离开该状态。 只有按钮或复位功能才有用。 非 D0版本不会进入此关闭状态。

-D0和非 D0版本是否存在差异,这会导致此问题?
-为了确保 PMIC 脱离关断状态、客户必须确保 DCDC5和 DCDC6也处于关断状态。 为此、必须配置 FSEAL-位。 这是在使用线圈单元电源时可能的、还是在关断状态中被重新处理的位。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    抱歉、我在这个示波器屏幕截图中看到了什么? 您在探测什么引脚以及何时探测?

    我在这里没有真正的参考点。 最好在同一捕获中看到 PWR_EN 引脚和至少一个 DCDCx 输出电压。

    如果您说保持 DCDC5/6通于"帮助 "、则显示 DCDC5或 DCDC6 (a)在遇到问题时以及(b)在没有问题时也会有所帮助。 请使用示波器上的所有4个通道提供一些上下文。

    关闭状态取决于4个事件: VIN_BIAS >(VUVLO +迟滞)和(PB 低电平|| AC_DET 低电平|| PWR_EN =高电平)

    为了确定您看到的问题是否为预期行为、我需要知道这4个引脚在您期望 PMIC 重新开启时的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    要回答您的问题:

    [引用 USER="HS WG-FAE ]- D0和非 D0版本是否存在差异导致了此问题?[/引用]不、请随时查看 TPS65218 (-B1)到 TPS65218D0的更改、随附于此处、也可在我们的常见问题解答 section.e2e.ti.com/.../2577.TPS65218xx_5F00_Rev_5F00_history.pdf 中查看

    [报价用户="HS WG-FAE "]这是在使用线圈单元电源时可能发生的、还是在关断状态下被重新插入的位。如果 CC 引脚上没有电压、则在您设置为1b 后、它将自动复位为0b。 但是、不需要物理纽扣电池。 您还可以使用电阻分压器、通过主输入电压在 CC 引脚上生成3V 标称值。 3V = 5V*R2/(R1 + R2)--> R2 = 100k,R1 = 67k