This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707A:当条件满足时、IFAULT 不会跳闸

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/899371/bq24707a-ifault-not-tripping-when-conditions-met

器件型号:BQ24707A

我的 Ifault 引脚通过100k 电阻上拉至3.3V。 当我从 ACN 向 GND 施加3A 的虚拟负载时、该负载远高于0x3f 寄存器的128mA 输入电流限制(通过将0x3f 设置为0x0100)。 没有什么原因导致旅行。 我的设置是否有问题?

以下是我的寄存器格式:

寄存器:高字节、低字节

0x12:0x19、0x04

0x14:0x08、0x00

0x15:0x32、0x00

0x3F:0x01、0x00

由于这些寄存器值、 应启用 ACOC。 我消耗1安的电流、远高于 ACOC 限制的2倍、并且默认情况下不会跳闸。 我还注意到、当选择充电电流(200mV @ 1A)时、外部引脚完全正确、但当选择输入电流(75mV @ 1A 充电)时、Iout 引脚完全不准确。 这毫无意义、因为输入电流是充电电流加上运行 IC 所需的电流。 我已经验证了我们在 ACn 和 ACP 之间使用的是10米电阻器。