This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:有时在24V 插电时、TPS54202的 VOUT 和 GND 会立即短接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898900/tps54202-the-vout-and-gnd-of-tps54202-is-shorted-immediately-when-24v-plug-in-sometimes

器件型号:TPS54202

您好 TI

我使用 TPS54202以大约1A 的电流从24V 降压到5V。

现在、我们看到一些故障、即 有时在24V 插电时 TPS54202的 VOUT 和 GND 会立即短路。

 此故障不是在 之前的第一个时间发生,意味着这些故障板以前工作过。

 当24V 已通电时、不会发生此故障。 这意味着、如果24V 电压能够在此时成功地接通电源、则这些故障电路板工作正常。

那么、您能帮我检查下面的原理图和布局吗?

在本讨论中、5V_EN_CTRL 始终处于启用状态。

红色是顶层、蓝色是底层。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    您能否捕获 IC 附近的输入电压波形、以检查热插拔过程中是否出现过尖峰?

    热插拔过程中的过尖峰可能会损坏 IC。

    有关热插拔过程中过尖峰的更详细分析、请参阅应用手册:  

    添加 TVS 二极管和具有更大 ESR 的电解电容器应该是这里的解决方案。

    对于布局审查、我建议您参考以下示例:

    1. 输入电容应尽可能靠近器件放置、以最大限度地减小布线阻抗
    2. 0.1 μ F µF 旁路电容器应尽可能靠近 VIN 和 GND 引脚。
    3. 将完整的接地层置于 IC 下方
    4. 使 SW 走线在物理上尽可能短且宽、以最大限度地减少辐射发射。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bruce

    感谢您的回复

    插入时、我将检查电源、 电容器也是如此。

    对于接地、我的电路板是6层电路板、而2层和5层都是整个接地平面图、因此我认为接地足够强。

    从您的角度来看、底部的 IND 风险不高、但 在我的设计中、电容器和接近 VIN 的器件应具有高风险、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cun、

    请检查我的以下输入:

    1. SW 走线不应走线在 IC 下方、否则 IC 将更容易被这个高频高 dv/dt 信号耦合
    2. FB 走线应远离高频高 dv/dt 信号- SW/BST 走线。
    3. SW 走线过窄且过长、这会导致不良的热性能和 EMI 性能。
    4. 对于小寄生参数、应使 VIN 走线和 GND 走线更宽、更接近 IC。

    我强烈建议使用我之前附加的布局。 谢谢。